请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件: PMP8740
工具与软件:
您好!
我看到过几个基于 UCC28950的参考设计、其中有一个选项(DNP 跳线链路)将 CS 引脚连接到 EA+(参考:PMP8740)。 请参阅下图:
我不明白为什么会这样。 您能解释一下如果我们将 CS 引脚连接到 EA+会发生什么情况吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请考虑、在 PMP8740 (以及在600W EVM 中)中、我们使用了 固定延迟方法。 如 UCC2895x 数据表(第59页的图7-8)所示、通过将 ADEL 和 ADELEF 引脚连接到 CS 引脚、使用 R8 = 0并移除 R1、可以生成自适应延迟。
无论如何、即使使用了 R8并且错误地填充了 R1、EA+也将始终连接到 VREF (通过 R2)而非 CS 引脚。
我希望这能解答您的问题。
此致、
Roberto