This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:CS 引脚(电流检测)连接到 EA+引脚

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445016/ucc28950-cs-pin-current-sense-connected-to-ea-pin

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8740

工具与软件:

您好!  

我看到过几个基于 UCC28950的参考设计、其中有一个选项(DNP 跳线链路)将 CS 引脚连接到 EA+(参考:PMP8740)。 请参阅下图:

我不明白为什么会这样。 您能解释一下如果我们将 CS 引脚连接到 EA+会发生什么情况吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑、在 PMP8740 (以及在600W EVM 中)中、我们使用了 固定延迟方法。 如 UCC2895x 数据表(第59页的图7-8)所示、通过将 ADEL 和 ADELEF 引脚连接到 CS 引脚、使用 R8 = 0并移除 R1、可以生成自适应延迟。

    无论如何、即使使用了 R8并且错误地填充了 R1、EA+也将始终连接到 VREF (通过 R2)而非 CS 引脚。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    Roberto