This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS1641DRCR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445087/tps1641-tps1641drcr

器件型号:TPS1641

工具与软件:

尊敬的团队:

我们开发了一种规格为24V/SMPS 的150mA、并集成了用于保护目的的电子保险丝。

但是、我们会遇到 SMPS 意外关闭的问题。

调查后发现电子保险丝似乎关断、导致 SMPS 关断。

即使系统处于正常工作条件下、也会发生这种情况、没有引入会触发电子保险丝的外部因素或故障情况。

我附上了供您查看的原理图、希望您在确定和解决问题方面提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    请检查 TPS1641的型号。 如果在开关负载中使用该型号、请确保该型号不存在输入到输出保护。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit ,  

    我没有得到您的解决方案、您能详细解释一下吗  

    e2e.ti.com/.../7585.E_2D00_FUSE.pdf

    我也在分享我的原理图..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    请查看数据表中的以下 SNAP。  

    您正在使用的 TPS16410、不应用于开关负载。 TPS16414可以使用相同的 P2P 和无输入/输出保护。

    谢谢  

    Amrit