工具与软件:
大家好、我正在使用具有电源正常指示功能的负载开关 TPS22997 5.5V、10A 4-mΩ 导通电阻负载开关进行硬件设计。
我在电路板上实现了两个负载开关、一个用于1.8V、另一个用于3.3V 电压轨、VBIAS=VIN、它们都无法正常工作。
原理图设计附在后:

当 向 VIN 施加输入电压时会出现此问题、即使使能引脚固定为0V 并且软启动引脚(CT)上也没有电压、负载开关也允许一些电压传递到输出。
下图显示了详细说明:

在示波器捕获中、 可以看到输出端有电压、使能端为0V、 当使能引脚从0V 上升到3.3V 时、CT 引脚上的软启动电容器充电、并允许完整的输入电压传递到输出端。
CH1 (黄色):VIN; CH2 (绿色):VOUT

CH1 (黄色):ON; CH2 (绿色):VOUT

CH1 (黄色): CT; CH2 (绿色):VOUT

两个电压轨具有相同的行为。
我们已经对数据表进行了全面分析、无法找到任何设计错误或此行为的可能原因。
我期待您的评论。