This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:负载开关 TPS22997导通输出电压被禁用

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439873/tps22997-the-load-switch-tps22997-pass-output-voltage-disabled

器件型号:TPS22997

工具与软件:

大家好、我正在使用具有电源正常指示功能的负载开关 TPS22997 5.5V、10A 4-mΩ 导通电阻负载开关进行硬件设计。

 

我在电路板上实现了两个负载开关、一个用于1.8V、另一个用于3.3V 电压轨、VBIAS=VIN、它们都无法正常工作。

原理图设计附在后:

  

当 向 VIN 施加输入电压时会出现此问题、即使使能引脚固定为0V 并且软启动引脚(CT)上也没有电压、负载开关也允许一些电压传递到输出。

 下图显示了详细说明:

在示波器捕获中、 可以看到输出端有电压、使能端为0V、 当使能引脚从0V 上升到3.3V 时、CT 引脚上的软启动电容器充电、并允许完整的输入电压传递到输出端。

CH1 (黄色):VIN; CH2 (绿色):VOUT

CH1 (黄色):ON; CH2 (绿色):VOUT

CH1 (黄色): CT; CH2 (绿色):VOUT

 

两个电压轨具有相同的行为。

我们已经对数据表进行了全面分析、无法找到任何设计错误或此行为的可能原因。

 

我期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、您好!

    您是否可以尝试将 CT 电容降至1nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    您能否解释一下、由于该引脚上没有电压、充电时间正确、减小 CT 电容为什么可以修复设计?  

    我可以尝试它,但它似乎是浪费时间对我。
    没有其他想法? 您是否见过此器件型号的类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、您好!

    输出电容器是否附带空载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个电源轨、多个 IC 和 FPGA 中都有负载、大于1A 但远低于开关额定电流限值的10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、您好!

    我们能否做以下一组实验

    1.在 VIN、VBIAS 为高电平和 ON 为低电平时测量输入电流。

    2.有/无负载检查行为

    3.用0欧姆将 QOD 短接至 GND。

    请将 IIN 保持在波形中

    谢谢  

    Amrit