This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:三个具有优先级的不同输入电压源。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444445/tps2116-three-different-input-voltage-sources-with-priority-levels

器件型号:TPS2116

工具与软件:

尊敬的团队:

我设计了一个使用 TPS2116的电路、该电路实现了三种不同的输入电源来为 LD39200DPUR 稳压器供电。 设计规格如下:

  1. 优先顺序:
    • Vcc1 (最高优先级)
    • Vcc2 (中优先级)
    • USB_5V (最低优先级)
  2. 所有输入源均为5V
  3. 电源开关阈值:3.5V (当电压降至该电平时、切换到较低优先级的电源)

您能否评估这种设计方法是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你!

    我曾尝试使用 LTspice 仿真 TPS2116的行为、但由于仿真结果无法完全收敛和运行、因此 TPS2116的系统参数似乎存在一些问题。

    我希望在开关过程中尽可能减小 VIN_OUT 的压降、以防止 Vout_3V3中出现较大的电压波动。 为此、我在每个节点添加了输出电容器。 该电路设计是否符合我的要求?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输出端添加更多电容器将有助于防止压降。 您是否尝试过为 ti 使用 pspice?

    此致

    Kunal Goel