请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 工具与软件:
尊敬的团队:
我设计了一个使用 TPS2116的电路、该电路实现了三种不同的输入电源来为 LD39200DPUR 稳压器供电。 设计规格如下:
- 优先顺序:
- Vcc1 (最高优先级)
- Vcc2 (中优先级)
- USB_5V (最低优先级)
- 所有输入源均为5V
- 电源开关阈值:3.5V (当电压降至该电平时、切换到较低优先级的电源)
您能否评估这种设计方法是否合适?