This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63604:在相同的 PCB 设计上使用 TLVM13640

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444929/tpsm63604-using-tlvm13640-on-same-pcb-design

器件型号:TPSM63604
主题中讨论的其他器件:TLVM13640

工具与软件:

您好!

我们正在使用 TLVM13640和  TPSM63604设计2个降压稳压器。 我们将 TPSM63604 用于12V 输出、将 TLVM13640用于5.3V 输出。 有人能检查下面的原理图并建议是否需要进行任何更改吗?

使用的所有电容器均为陶瓷电容器。  

此外、我们还计划对这两个模块使用相同的 PCB 设计。 这样做有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    至于器件的引脚排列、唯一的区别是 TPSM63604在引脚14上具有一些额外的 SYNC 功能。 两个器件的绝对最大电压是相同的。 这应该是可以的。


    TLVM13640

    TPSM63604

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    是什么阻止 TLVM13640在超过6V 输出的电压下工作?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sareo:

    TLVM13640不支持更高的 VOUT 值。 如果 VOUT 大于6V、控制环路可能会出现一些不稳定情况、因此它仅支持小于6V 的工作电压。

    谢谢!

    Andrew