请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63604 主题中讨论的其他器件:TLVM13640、
工具与软件:
您好!
我们正在使用 TLVM13640和 TPSM63604设计2个降压稳压器。 我们将 TPSM63604 用于12V 输出、将 TLVM13640用于5.3V 输出。 有人能检查下面的原理图并建议是否需要进行任何更改吗?
使用的所有电容器均为陶瓷电容器。
此外、我们还计划对这两个模块使用相同的 PCB 设计。 这样做有什么问题吗?
谢谢!