This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:WEBENCH 结果问题

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444639/lm25148-webench-result-issue

器件型号:LM25148

工具与软件:

团队成员、您好!

代表我的客户发布:

我目前正在为大学的学生开发一种小型便携式电源。 安装了两个 LM25148RGYR、一个用于1.8V 电压轨、另一个用于3.3V 电压轨。 我在 Webench 中使用以下配置计算了相应的电路:

我根据该文件为此创建了原理图:

仅 交换了线圈 L1:DCR 现在为10m Ω、而不是13m Ω;IDC 现在为11A、而不是7.8A。

我的原理图:
3.3V

1.8V

问题:
1.8V 电压轨按预期运行。 在3.3V 电源轨上、按照设置测量开路电压。 在负载电流范围内、电源在高达1A 时的行为符合预期、而在电流较高时、电压会降至2.9V 并保持恒定、直到 OCP 触发。

什么原因可能导致这种行为?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    此器件的负责工程师本周不在办公室。 请预计响应会延迟。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    很遗憾听到这个问题。

    将来、如果您想尽量减小直流/直流解决方案尺寸、则应该尝试选择集成度更高的解决方案、例如转换器 IE:LMQ644A2。

    对于该设计、您所描述的内容听起来像是一个补偿设计问题。

     我能否帮助您在此 Excel 计算器中填写组件选择和测试条件(下面的链接)?

    https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC

    我们可以确定您的设计中是否存在稳定性问题、如果存在、我们可以系统地调整输出电容或补偿以稳定转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    内部补偿设置和输出电容可能会不稳定。 请完成每个设计的快速入门计算器以检查此项。 还要检查原理图中接地的 NC 引脚。

    请注意、25mΩ 分流器的电流相当低-- 60mV/ADC 25mΩ= 2.4A 峰值电感器电流限值。 对于这些低电流设计、您应该使用转换器(带集成 FET)或模块。

    此致、

    TIM