主题中讨论的其他器件:TPS61175、 TPS61377、 INA193、 TPS65131
工具与软件:
大家好、团队成员:
我需要一条针对正负输出电压的直流/直流转换器建议
输入电压:+24V、-24V、
所需输出:+15V 和-15V、3A
请检查并提供建议的器件型号。
谢谢
Saravanan s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Saravanan、
1.对于24V 到15V 电压、可以使用正常降压转换器。 在这里、我不推荐、因为我不是降压专家。
2.如果我们想 从-24V 输入产生-15V 电压、可以使用普通升压。 请参阅以下应用手册。
在 AN 中、TPS61175用于从-12V 生成-7V 电压。
e2e.ti.com/.../_1F8D8B53_-Buck-_3575EF8D8476BE8BA18B0E4EFF4E1F77_.pdf
在这里、我会建议使用 TPS61377、它是 同步升压的、具有足够的电压和电流裕度。
应使用 INA193等负电压检测器件来反馈负电压。
如果您决定使用该方法、我们可以提供原理图。
3.另一种方法是使用24V 产生-15V 电压。
这也可以通过降压转换器来实现。 上面的也显示了这种情况。
更详细地介绍了以下。
e2e.ti.com/.../snva856b-Working-With-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters.pdf
此致、
Fergus