This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:负电压稳压器

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61377, INA193, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445729/tps61086-negative-voltage-regulator

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件:TPS61175TPS61377INA193TPS65131

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要一条针对正负输出电压的直流/直流转换器建议

输入电压:+24V、-24V、  

所需输出:+15V 和-15V、3A  

请检查并提供建议的器件型号。

谢谢

Saravanan s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    您能解释一下这种情况吗?

    输入是24V 还是-24V?

    最好使用方框图来清楚说明这一点。

    采用分布式方法是否可以接受?

    比如24V 至15V 的降压转换器和-24V 至15V 的负降压转换器?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比如24V 至15V 的降压转换器和-24V 至15V 的负降压转换器? 答:是的、正确

    输入是24V 还是-24V? 两个电压都将提供(24V 和-24V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    1.对于24V 到15V 电压、可以使用正常降压转换器。 在这里、我不推荐、因为我不是降压专家。

    2.如果我们想 从-24V 输入产生-15V 电压、可以使用普通升压。 请参阅以下应用手册。

    在 AN 中、TPS61175用于从-12V 生成-7V 电压。

    e2e.ti.com/.../_1F8D8B53_-Buck-_3575EF8D8476BE8BA18B0E4EFF4E1F77_.pdf

    在这里、我会建议使用 TPS61377、它是 同步升压的、具有足够的电压和电流裕度。

    应使用 INA193等负电压检测器件来反馈负电压。

    如果您决定使用该方法、我们可以提供原理图。

    3.另一种方法是使用24V 产生-15V 电压。

    这也可以通过降压转换器来实现。 上面的也显示了这种情况。

    更详细地介绍了以下。

    e2e.ti.com/.../snva856b-Working-With-Inverting-Buck_2D00_Boost-Converters.pdf

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    收集您的反馈!

    我只需要降压转换器。 输入是多少

    24V 输出15

    -24V 输入输出-15V。  或者是否有双路输出转换器 IC 可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    1.对于-24V 输入-15V 输出、需要升压转换器。

    2.对于双路输出转换器、只有像 TPS65131这样的器件。

    其输入电压和电流不足以满足您的应用需求。

    此外、它的拓扑 组合有降压转换器和逆变器降压/升压转换器、就像在 AN2中一样。

    所以、我建议使用 分布式方法。

    分配解决方案全部是 同步器件、将提高效率。

    此致、

    Fergus