Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 主题中讨论的其他器件: TPS61023
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队
我目前正在评估 TLV61070A、以在我的应用中用作升压 IC。 我的要求如下:
- 输入电压:5V
- 输出电压:5.1V
- 输出电流:0.6A
您能否确认 TLV61070A 是否可以满足这些规格?
此外、对于我的应用而言、TLV61070A 的高度略高。 我正在寻找符合上述规格、但高度低于1.1mm 的替代升压 IC。 请问您能从 TI 产品系列中推荐一款合适的解决方案吗?
感谢您的帮助。 我期待着你的答复。
此致、