This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:有关 TLV61070A 和薄型升压 IC 建议的查询

Guru**** 2663155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445816/tlv61070a-inquiry-about-tlv61070a-and-recommendation-for-a-low-profile-boost-ic

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61023

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队

我目前正在评估 TLV61070A、以在我的应用中用作升压 IC。 我的要求如下:

  • 输入电压:5V
  • 输出电压:5.1V
  • 输出电流:0.6A

您能否确认 TLV61070A 是否可以满足这些规格?

此外、对于我的应用而言、TLV61070A 的高度略高。 我正在寻找符合上述规格、但高度低于1.1mm 的替代升压 IC。 请问您能从 TI 产品系列中推荐一款合适的解决方案吗?

感谢您的帮助。 我期待着你的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TLV61070A 可满足您的电气要求。 如果高度不可接受、 TPS61023可满足您的要求。

    此致、

    Travis