请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 工具与软件:
您好、先生、
据我们所知、UCD90320的 PMBus 地址可以通过外部硬件配置(ADDR0/1/2)确定。
通过 GUI 编辑编程代码时、是否有必要选择 PMBus 地址?
如果是、应使用 GUI 中的哪个选项来设置它?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.