This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:PMBus 地址

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444343/ucd90320-pmbus-address

器件型号:UCD90320

工具与软件:

您好、先生、

据我们所知、UCD90320的 PMBus 地址可以通过外部硬件配置(ADDR0/1/2)确定。

通过 GUI 编辑编程代码时、是否有必要选择 PMBus 地址?

如果是、应使用 GUI 中的哪个选项来设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    如果使用 Fusion GUI、您不必设置 PMBus 地址。 GUI 将 根据您的"Device Scan Mode"(器件扫描模式)检测是否存在器件、点击"Scan for Device (...)"按钮可对其进行修改。

    此致

    Anne NGO