This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:如果我以低于8V 的电压为 BIAS 引脚供电、但高于 Vin 的二极管压降超过一个、那么 IC 是否仍能在低至2.5V 的 Vin 下运行?

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445223/lm5176-if-i-power-the-bias-pin-with-less-than-8v-but-more-than-one-diode-drop-above-vin-will-the-ic-still-operate-down-to-2-5v-vin

器件型号:LM5176

工具与软件:

我在解读 LM5176数据表时遇到困难。

在某些地方、它说 BIAS 引脚仅在接收超过8V 的电压时向 IC 供电。 但是、数据表中的其他地方指出、只要 BIAS 输入电压比 Vin 高一个二极管压降、BIAS 引脚就可以为 IC 供电。

我计划将此 IC 用于风力机项目。 根据风速、输入电压可能非常低。 我想充分利用 LM5176在低至2.5V 输入电压下运行的能力、但我想知道如果我将偏置引脚连接到 VOUT 并为其提供5.1V 输出电压(我的 LM5176将被配置为输出电压)、这是否可行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您通过 e2e 联系我们。  如果 BIAS 引脚连接到的外部电压源超过了 VCC 一个二极管压降、则 VCC 稳压器从 BIAS 输入而非 VIN 获取电源。

    因此、您可以将 BIAS 连接到5.1V 的输出、但由于它低于最大8.75V 的 VBIAS 切换电压、因此器件仍将由 VIN 供电、直到 VIN 降至该电压以下。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。