Other Parts Discussed in Thread: LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 工具与软件:
我在解读 LM5176数据表时遇到困难。
在某些地方、它说 BIAS 引脚仅在接收超过8V 的电压时向 IC 供电。 但是、数据表中的其他地方指出、只要 BIAS 输入电压比 Vin 高一个二极管压降、BIAS 引脚就可以为 IC 供电。
我计划将此 IC 用于风力机项目。 根据风速、输入电压可能非常低。 我想充分利用 LM5176在低至2.5V 输入电压下运行的能力、但我想知道如果我将偏置引脚连接到 VOUT 并为其提供5.1V 输出电压(我的 LM5176将被配置为输出电压)、这是否可行。
谢谢!