Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
无论是否连接了电池、STATUS 寄存器始终返回0xB6。
同样奇怪的是、当未连接电池时、电池电压读数为4.20V。
是否有关于下一步查找位置的提示?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wyatt、感谢您的答复。
我将在定制 PCB 上使用 I2C 读取寄存器。 当然、我将使用串行端口来打印寄存器值、USB 电缆同时提供通信和电源。 因此、结合您的答案来看、这似乎就是原因所在。
但是、我只想确认、您说的是"快速充电"、[4:5]上的10是正确的? 我预计不会充电、00。
同样、在整个充电周期内、无论初始和终止电池电压如何、寄存器绝不会变为11 (充电终止完成)。
我在这里误解了什么吗?