This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:状态寄存器 REG0B 从不改变

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445042/bq25895-status-register-reg0b-never-changes

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

无论是否连接了电池、STATUS 寄存器始终返回0xB6。

同样奇怪的是、当未连接电池时、电池电压读数为4.20V。

是否有关于下一步查找位置的提示?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您是否正在阅读 EV2400和 BQStudio? 您是使用我们的 EVM 还是定制 PCB 进行测试?

    如果连接了适配器但没有电池、则报告的状态和电池电压似乎正确、充电器将在每次 BAT 电压下降时继续重试、BAT 上的电容中将有少量电荷。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您的答复。  

    我将在定制 PCB 上使用 I2C 读取寄存器。 当然、我将使用串行端口来打印寄存器值、USB 电缆同时提供通信和电源。 因此、结合您的答案来看、这似乎就是原因所在。

    但是、我只想确认、您说的是"快速充电"、[4:5]上的10是正确的? 我预计不会充电、00。  

    同样、在整个充电周期内、无论初始和终止电池电压如何、寄存器绝不会变为11 (充电终止完成)。

    我在这里误解了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    STAT 应该是脉冲的、并且寄存器应该在不充电、充电终止和快速充电之间变化。

    您是否通过示波器确认了 VBAT、看看它是否真正是4.2V? 很多时候、这也与 I2C 驱动器无法正确读取数据有关。

    此致、

    Wyatt Keller