This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:CPU 启动时间与打开电源的时间成正比

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421245/tps65218d0-the-cpu-startup-time-was-proportional-to-the-time-when-the-power-was-turned-on

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具与软件:

大家好!

这就是我在相关主题中提出的问题。

我将向您发送我能够获得的波形。

这里使用 CPU (AM4378ZDN)和 PMIC (TPS65218D0PHP)。

CPU 有时比正常情况下需要更长的启动时间。

此时间与产品之前的通电时间成正比。

在正常情况下、CPU 可以在大约7秒内启动、但在异常情况下、启动需要几个10秒到几分钟的时间。

当我观察到 CPU 引脚 AD6和 PMIC 使能信号 RTC_PMIC_EN 时、该信号在高电平状态下不稳定、并且正在上下摆动。

您是否听说过与 PMIC 使能信号相关的类似症状?

如果您有任何信息、请告诉我。

故障次数为2。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    我将此问题重定向至 AM4378专家、看看他们是否有进一步的见解
    因为我认为这似乎更多的是 CPU 端问题、而不是 PMIC TPS65218D0本身。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的确认。

    AM43怀疑这些线程是相关的。

    (+) AM4378:如果未启用 RTC 模块、RTC_PMIC_EN 引脚的行为是什么-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    (+) AM4376:RTC_PMIC_EN 信号干扰-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    如果您能给我您的意见、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    感谢您提供的意见。

    我先回顾一下输入内容、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    您是否能够通过关闭电路板电源、确保所有电源电压都降至0.3V 以下、然后为电路板供电来测试启动。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我将与客户核实并在获得结果后立即与他们分享。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    谢谢你。

    客户是否分享了原理图、还是可以分享原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我将与客户确认原理图、  

    我的客户检查所有电源是否都 降至0.3V 以下、然后在发送波形之前为电路板供电。

    结果异常状态没有改变、即使开机两天以上也不开机

    异常状态保持不变。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    谢谢你。

    这些电路板在设计中还是在生产中。

    在特定批次上是否出现此问题。

    是在特定或多个电路板上出现的问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke

    请参阅我从专家处收到的以下信息:

    一旦释放 RTC_PWRONRSTn、AM437x 的 RTC_PMIC_EN 输出就应驱动为高电平。  让他们确认 RTC 电源轨和复位有效。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我将  以私人消息的形式发送原理图。 如果您能查看、我将不胜感激。

    1)这些电路板在设计中还是在生产中。

    在特定批次上是否出现此问题。

    是在特定或多个电路板上出现的问题。

    →这是在一个制造中的电路板上发生的。 有2个装置、1个在客户处、1个在生产线上。

    2) 2)一旦释放 RTC_PWRONRSTn、AM437x 的 RTC_PMIC_EN 输出就应驱动为高电平。 确保 RTC 电源轨和复位已启用。

    →附加为测量结果。

    总之、观察到 RTC_PWRONRSTn 较慢。

    我还测量了 VDDS_RTC 以防万一、但几乎同时观察到。

    原始33V (5V)正常工作。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke

    谢谢你。

    [报价 userid="551759" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421245/tps65218d0-the-cpu-startup-time-was-proportional-to-the-time-when-the-power-was-turned-on/5454890 #5454890"]

    1)这些电路板在设计中还是在生产中。

    在特定批次上是否出现此问题。

    是在特定或多个电路板上出现的问题。

    →这是在一个制造中的电路板上发生的。 有2个装置、1个在客户处、1个在生产线上。

    [报价]

    客户测试了多少块主板-是否存在故障比率。

    我收到了原理图。 我不确定客户希望从单页的部分原理图中了解什么内容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的检查。 我将检查一部分故障。

    我提供了2个电路图。

    第一列显示了 PMIC 的相关常数。 如果有任何问题、请告诉我。

    第二个步骤是 AM43的配置。 因为它与 PMIC 配合使用、所以我把它发送给大家参考。

    我在私人邮件中给您发送了一个附加原理图。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke

    谢谢你。

    感谢您的检查。 我将检查失败率。[/报价]

    知道比率将有助于分析。

    客户所做的测量是在存在启动问题的电路板上进行的。

    客户可以将测量结果与几个良好的电路板进行比较。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    向客户咨询的时候、不知道故障率、到目前为止我们用了6000多个器件、已经确认了2个故障案例。

    此外、由于我们尚未测试 EN 信号、我认为可能存在大量故障。

    您是否检查过电路?

    如果您能给我一些意见、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke

    谢谢你。

    我尚未进行检查。 我看一下。 由于只有特定的电路板发生故障、因此分析原因将很困难。

    同时、我还将电压重新分配给了电源专家来提供支持。

    请将 您分享的原理图发送给 Brenda。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您与我联系。 我很抱歉给您带来麻烦、但提前感谢您。

    她是 Brenda Diaz 吗?

    我想通过私人消息发送邮件、但无法通过私人消息将邮件发送给 Brenda。

    是否可以让 Brenda 打开接收私人消息?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已发送私人消息。 请告知我们您是否收到了邮件

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我已经通过私人消息向您发送了原理图。

    请检查一下、如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    感谢您的耐心。 PMIC 团队将审查原理图并在接下来的两个工作日内提供反馈。   

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    感谢您的耐心。
    对于 PMIC 原理图、我有以下评论:

    • 如果未使用 IN_LS2和 IN_LS3、则应将其接地
    • GPIO3应通过10k Ω 电阻器上拉至 VP_3P3
    • 对于 AC_DET 连接、该连接令人困惑。 何处 两者可兼得 是否已填充电阻 R1和 R9?
      应为其中一个或另一个、具体取决于所需的操作:  
      1. AC_DET 可以 短接至 GND (使用 R9)、 从而  在提供 IN_BIAS 电源时 PMIC 上电(进入 WAIT_PWR_EN 状态)。
      2. AC_DET 可以上拉至 IN_BIAS (使用 R1)、因此在提供 PWR_EN 信号时 PMIC 上电(进入运行状态)。  

    有关更多详细信息、请参阅数据表中的第5.3.1.16节。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的确认、并对延迟联系您表示抱歉。

    • 如果未使用 IN_LS2和 IN_LS3、则应将其接地
      →未使用负载开关2和3 (输出侧也为 NC)、但我们是否需要将 IN_LS2和 IN_ LS3接地?
    • GPIO3应通过10k Ω 电阻器上拉至 VP_3P3
      →RTC_PMIC_EN 稳定且高电平、否则 Δ V VP_3P3也不会输出、因此我试图在没有 PMIC 的情况下上拉至3.3V (5.6K 欧姆)、但我的客户无法对其进行改进。

    • 对于 AC_DET 连接、该连接令人困惑。 何处  两者可兼得  是否已填充电阻 R1和 R9?
      应为其中一个或另一个、具体取决于所需的操作:  
      1. AC_DET 可以 短接至 GND (使用 R9)、 从而  在提供 IN_BIAS 电源时 PMIC 上电(进入 WAIT_PWR_EN 状态)。
      2. AC_DET 可以上拉至 IN_BIAS (使用 R1)、因此在提供 PWR_EN 信号时 PMIC 上电(进入运行状态)。  

        →已安装 R1和 R9。
        由于上拉 AC_DET 的系统电源(IN_BIAS)通过直流/直流转换器直接将原始33V 转换为5V、因此被视为首先上升并且保持稳定、不影响 AC_DET。 但是、我尝试了使用 GPIO3、因为它已上拉。
        R9存在、R1不存在→RTC_PMIC_EN 处于无变化的状态、但启动大约每30次成功一次。 但是、在这种情况下仍然存在振动。 在剩余的29次中、没有振动、大约20秒后变为 Lo。
        R9缺失、R1存在→RTC_PMIC_EN 保持在 LO、因此我们无法改善它。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    1) IN_LS2和 IN_LS3

    输出侧最好保持为 NC/悬空。 建议的输入连接是将 IN_LS2和 IN_LS3接地。
    应该可以 将它们保持悬空、但我只说明 TI 建议将这些引脚接地。

    2) 2) GPIO3

    VP_3P3是用于 nINT 和 PGOOD 的同一上拉源。 GPIO3应能够通过上拉电阻器连接到该电源、而不会有时序问题。  
     您能解释一下为什么 这里认为时间安排是一个问题吗?

    3) AC_DET

    您是否能够在这两种情况下共享 AC_DET 和 PMIC_EN 的示波器捕获?

    此外、您是否可以使用 RTC_PMIC_EN 测量 DCDC6输出(VP_BAT1P8)以及该输出是否稳定?

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    很抱歉耽误你的时间。

    2) 2) GPIO3
    VP_3P3是用于 nINT 和 PGOOD 的同一上拉源。 GPIO3应能够通过上拉电阻器连接到该电源、而不会有时序问题。  
     您能解释一下为什么 这里认为时间安排是一个问题吗?

    →我认为 VP_3P3也跟在 RTC_PMIC_EN 之后。
    我在上拉后检查波形时、似乎没有变化。
    随附了测得的波形(11和12)。

    3) AC_DET

    您是否能够在这两种情况下共享 AC_DET 和 PMIC_EN 的示波器捕获?

    此外、您是否可以使用 RTC_PMIC_EN 测量 DCDC6输出(VP_BAT1P8)以及该输出是否稳定?

    附加的 Δ I 是→的波形。
    当 AC_DET 被拉低时、它始终处于 GND 电平、因此省略了波形。
    上拉时的波形为14。
    DCDC6的波形为13。 它看起来并不稳定。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    GPIO3:  
    如果寄存器0x14 CONFIG2位 DC12_RST = 0h、则 GPIO3可保持悬空。  
    我建议 上拉至 VP_3P3、以防这用作 PMIC 的复位(DC12_RST = 1h)、但如果它无效、则可以将其保持悬空。

    AC_DET:
    系统需要通过一个清零的唤醒信号来初始化上电序列。
    由于没有按钮、并且 PWR_EN 取决于 DCDC6的输出、
    AC_DET 应接地、以便在连接 IN_BIAS 时 PMIC 上电:

    PMIC 似乎卡在关闭并尝试再次上电的周期中。

    然而、似乎还有一个额外的问题、即 DCDC6输出不稳定、只要提供稳定的输入电源、此电源轨就应始终开启。  

    原始33V (5V)工作正常。

    客户是否能够在启动时使用 DCDC6显示5V 输入(IN_BU)的波形?

    此致、  
    Sarah