This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:数据表未显示输出电压调节

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62A01, TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444782/tps62a01-data-sheet-does-not-show-the-output-voltage-regulation

器件型号:TPS62A01
主题中讨论的其他器件:TLV62585、、

工具与软件:

技术团队、您好!

我有一个很简单的问题。 我计划将 TPS62A01降压稳压器用于我公司的一款新产品。 我们需要一个良好调节的输出电压。 数据表未显示此信息。 数据表指出这与 TLV62585稳压器引脚兼容、12页的图表显示了负载调节曲线。 这两个监管机构似乎相似。 但是、TPS62A01会便宜一些。 有人能告诉我在哪里找到此芯片的负载调节图吗? 谢谢。

AB Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB Singh:

    我可以向您发送来自我们实验室特性分析的数据。 您能告诉我您对哪个 VIN 和 VOUT 感兴趣吗? 您需要 直流 负载调节曲线是对的?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    我们计划使用常见的120V - 240V 直流至5V、1A 电源、我想该电源未经过良好调节。 因此、稳压器 TPS62A01的输入电压 Vin 约为5V。 但是我们需要对 Vout 进行良好调节、因为它将用作 WIZnet W5500以太网控制器的基准电压。 通常参考 电压经过良好调节、就像 TLV62585一样(第12页、图 9)。 我们的负载电流将在50mA 至300mA 左右变化。 我们的器件非常小。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB Singh:

    以下是 TPS62A01A (FPWM)和 TPS62A01 (PSM/PWM)器件在5V 输入至1.8V 输出下的标准化负载调节。

    TPS62A01A

    TPS62A01

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Varun。 稳压完全处于我们的应用所需的范围内。