Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 Thread 中讨论的其他器件: BQ24105
工具与软件:
您好!
我在使用 BQ77915和 BQ24105充电器时遇到了问题。
电池完全放电后、系统不会再开始充电。
BQ24105的输出显示为3.13V、BQ77915的 MOSFET 处于关断状态。
如果我将负载与 VBAT 断开、电压会上升到9.2V、这与3节电池的 VBAT 相匹配。
这是我的原理图。 您是否有任何想法、可能会出什么问题?
谢谢!