This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ24105 + BQ77915问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445208/bq77915-bq24105-bq77915-issue

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件: BQ24105

工具与软件:

您好!

我在使用 BQ77915和 BQ24105充电器时遇到了问题。

电池完全放电后、系统不会再开始充电。

BQ24105的输出显示为3.13V、BQ77915的 MOSFET 处于关断状态。

如果我将负载与 VBAT 断开、电压会上升到9.2V、这与3节电池的 VBAT 相匹配。

这是我的原理图。 您是否有任何想法、可能会出什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明一点:负载连接到 PACK+和 PACK-端子。

    当电池欠压(完全放电)并且对 VCC 施加14V 电压时、没有任何反应、电流保持在50mA 附近(我将 RISET2更改为20kΩ)。

    如果我断开负载(ESP32 + LCD...) 通过 PACK+/-、电流增加到1A。

    我认为 BQ24105会检测到过流并限制电压。

    那么、如何解决该问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题是使用两个二极管解决的:

    1. 第一个二极管(VCC 至 LOAD):

      • 当电池处于欠压或预充电模式时、该二极管直接通过外部电源(VCC)为负载(ESP32、LCD 等)供电。
      • 在此期间、它可防止负载使电池系统过载。
    2. 第二个二极管(PACK+至负载):

      • 一旦电池充满电、该二极管允许负载自动切换到电池(PACK+)。
      • 它还可防止任何电流流回 BQ24105。

    此设置可确保负载始终供电、而不会触发 BQ24105的过流保护。  

    你怎么看? 有任何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majid:

    这听起来很合理。   

    此致、

    Jeff