主题中讨论的其他器件: TPS25730EVM、 TPS25730
工具与软件:
我正在寻找 USB C PD 接收芯片。
目的是将其用作音频放大器的电源。
没有电池。 此外、从 PD 电源接收最大电压也是优先事项。
如果程序尽可能简单或不存在、那会很好。
如果它能够接收高达100W 的最大功率、那会很好。
如果电路简单就好了。
此器件 TPS25750是否是一个好的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在寻找 USB C PD 接收芯片。
目的是将其用作音频放大器的电源。
没有电池。 此外、从 PD 电源接收最大电压也是优先事项。
如果程序尽可能简单或不存在、那会很好。
如果它能够接收高达100W 的最大功率、那会很好。
如果电路简单就好了。
此器件 TPS25750是否是一个好的解决方案?
你好、Shin、
感谢您联系我们!
TPS25730 非常适合您的应用。 它是仅受电 PD 控制器(高达100W)、非常适合桶形插孔替换型应用。 它完全可通过引脚 Strap 配置进行配置、无需进一步进行固件开发。 我建议开始使用 TPS25730EVM。
此致、
Aya Khedr
你(们)好 我正在根据您的建议设计一个电路板。 我想知道什么。 问题1:USB PD 适配器类型有多种、它们的最大输出电压各不相同。 如果 TPS25730的输出设置为100W、那么在连接20W 适配器时能否获得20W 输出? 连接45W 适配器时是否可以获得45W 输出? 问题2:连接适配器时、我是否可以使用 i2c 读取适配器的电压和电流值?问题3:TPS25730的输出电压介于5V 和20V 之间。 请推荐接下来可使用的直流/直流转换器。 我将使用大约4.5V/ 300mA。
你好、Shin、
1- 最小功耗 所需的由工作电流配置乘以最小电压配置确定。 当接收到的 PD 供电能力功率不符合最小功率时、在 PD 请求消息中设置"能力不匹配"位。
2-可以、主机可以利用"GSrC" PD Get Source Capabilies 4CC 命令向端口伙伴发出 Get_Source_Cap 消息。 请参阅 TPS25730 TRM 中的详细信息。

我主要支持 USB Type-C PD 控制器。 对于 DC-DC、我建议提交一个新的 E2E 主题以及 DCDC 器件型号。
此致、
Aya Khedr
你好、Shin、
电压/电流电平使用 TPS25730的 ADCINx 引脚上的电阻器引脚搭接进行设置。 根据 ADCINx 引脚的解码值、使用多种方法确定器件行为。 有关引脚的解码、请参阅数据表中的表8-1。

TPS25730上支持的最大功率为100W (20V/5A)。 在您的情况下、您可能需要考虑将最小电压设置为5V、将最大电压设置为20V (请参阅下面突出显示部分)。 当前配置将取决于您的应用。 工作电流定义为接收端正常工作所需的电流。 最大电流定义为接收端可以使用的最大电流(在您的情况下设置为5A)。

此致、
Aya Khedr