This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495RPHR

Guru**** 2581415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443716/lm61495-lm61495rphr

器件型号:LM61495

工具与软件:

大家好、我需要你们的帮助。 
请查看电路原理图。
我现在找不到错误。

我的输出电压为1.2V。

但它应该是5V 的固定值。
感谢您的帮助:-)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了 VIN = 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、很抱歉听到这个问题。

    这可能与转换器的稳定性有关。  

    输出电容的额定电压和外壳尺寸是多少?

    我建议电容器的额定电压为16V。

    您能否尝试提高输出电容器的额定电压以避免它们降额、并在遇到问题时可能增加数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:非常感谢。

    我的 VIN 为12-13.9V

    我认为我的问题是由 R1 Rreset 产生的。 18欧姆。

    "你以为你赢了吗?

    Rreset 的最佳 R 值。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我认为这是输出电容、我建议评估我给出的变化以确认该假设。

    对于 RRSet、18 Ω 位于低侧、可能导致较大的灌电流。 我会将其更改为10千欧或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我有尺寸1206 10V 47uf 在输出端测试.

    目前我有6个并行的,不幸的是,仍然没有改进。

    我现在将尝试测试16V 电容器、希望它仍然如您所写的一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    马歇尔今天不在办公室、明天将再次对这一问题作出回应。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我觉得 根据原理图的标注方式、输出电压为5V。

    重新读取您的初始帖子后、它看起来是1V。 在这种 情况下、要补偿转换器、需要比5V 输出的情况更大的输出电容。

    在6x47uF 时、我预计容量会超过使转换器稳定的水平。

    您能否确认您测量输入电压并在器件引脚上启用电压测量12V?

    此外、您可以确认 VCC 电容器上的 VCC 电压是~3V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我已经对电路板重新补货、使其处于安全状态、遗憾的是、我目前没有16V 47uF 电容。
    我仍然使用10V 版本。

    此处测量的是输出电压为1.1V。


    Vin=13.5V 直接在芯片上测量也是13.5V。

    GND 存在于芯片上。

    在 C8输入端测量的 VCC 为3.3V。

    输入和输出线圈的电压为1.1V。

    但输出端需要5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的支持信息和澄清、Timo。

    听起来仍然存在稳定性问题、因为 VCC 处于调节状态、所以芯片已通电、似乎没有损坏。

    通过重新入库、我假设您是指您现在正在评估新的电路板。

    这是一个很好的信息、可以知道多个电路板上都出现了该问题。

    6x47uF、1210 MLCC 应足以稳定转换器。

    您是否有要我审阅的布局?

    如果您的布局看起来良好、恐怕会出现损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我可以发送 Altium 或 eagel 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我可以使用您提供的图像。 谢谢你。

    虽然这可能不是根本原因、但引导电容器可以更好地布线。 请参阅右侧的图像、了解引导电容器的布线方式。

    您能向我提供启动波形(Vin、SW、Vout)吗? 以及使用相同网的稳态波形?

    您可以在标称条件下进行评估。

    此外、当器件达到稳定状态时、您可以确认它上的负载吗? 器件可能会进入电流限制状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、

    明天当我回到公司时、我会尝试发送波形。 目前芯片上没有负载、只有 ESP32 Xiao。 之后、该芯片将为 LEDarray 提供大约5A 的 SK6812 LED。 需要芯片 A 负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Timo。

    希望这些波形有助于理解可能出现的问题。

    芯片不需要负载、我只是想弄清楚为什么输出不处于调节状态。 其中一个原因可能是器件进入过载/短路保护状态。 对于5A 负载、情况不应该是这样。

    我会向其他一些同事咨询您提供的波形、以便深入了解可能发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我希望这会有所帮助。

    如需更多信息、请告诉我:

    非常感谢!

    CBOT-rboot_C5VCC_C8VIN_13.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Timo。

    我还想查看启动情况。

    示例如下

    如果可以、请测量 Vin、SW、Vout 以及 PGOOD。

    我想了解 Vout 是否在调节中启动、然后下降。