This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:15节和10P 电池组

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446718/bq76940-15s-and-10p-battery-pack

器件型号:BQ76940

工具与软件:

您好;  

    我们在其中一个应用中使用了 BQ76940。 我们有15节串联电池,我们有10 节并联电池组15节串联电池。 因此、我们将 BQ76940用于15节串联电池、但由于我们有10个15节串联电池的并联组合、因此、我们可以为每15节串联电池连接10个并联 BQ76940。 我的疑问是、如果我们将10个 BQ76940与公共 I2C 总线并联、那么如何更改每个 BQ76940的地址。 因此、此查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amey、

    否、这是不可能的、因为 BQ76940具有固定的 I2C 通信地址。 您必须使用外部组件来切换地址、或者使用具有可编程 I2C 地址的器件、例如 BQ769x2系列。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon