请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51396A Thread 中讨论的其他器件:TPS51396
工具与软件:
您好!
在我们的电路板中、我们使用 TPS51396ARJET - 5V 及12V 输入。 输出5V (5V_SW)即将到来、并会为另一部分加电。 我们设计提供5VPGOOD 来启用 MOSFET。
但5VPGOOD 不会启用 MOSFET。 我们检查5VPGOOD 信号、结果显示0V.it 似乎 PGOOD 置为低电平。 请提供解决此问题的任何技术建议。
下面我附上了原理图供您参考。

谢谢!
Jency S.