This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:TPS51396A:TPS51396ARJET - 5V 稳压器 PGOOD 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446706/tps51396a-tps51396a-tps51396arjet---5v-regulator-pgood-issue

器件型号:TPS51396A
Thread 中讨论的其他器件:TPS51396

工具与软件:

您好!

在我们的电路板中、我们使用 TPS51396ARJET - 5V 及12V 输入。 输出5V (5V_SW)即将到来、并会为另一部分加电。 我们设计提供5VPGOOD 来启用 MOSFET。

但5VPGOOD 不会启用 MOSFET。 我们检查5VPGOOD 信号、结果显示0V.it 似乎 PGOOD 置为低电平。 请提供解决此问题的任何技术建议。

下面我附上了原理图供您参考。

谢谢!

Jency S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jency:

    现在芯片有5V 的输出吗? 因为只要芯片正常工作、它的 PG 引脚就为高电平、电压为 VSTB 电压。  如果没有输出电压、请测试 EN 和 VCC 引脚的电压是否正常。 如果可能、建议断开 TPS51396与上一级和下一级的连接以进行测试。 仅使用外部电源为此芯片供电。  另外、请测量芯片每个引脚到地的体二极管是否存在、以确保芯片正常且焊接良好。  建议对 R152使用100k Ω。

    奥罗拉