主题中讨论的其他器件:TL431、
工具与软件:
您好!
我实现了一个与图中所示评估板、从未稳压50伏开始生成稳定的250V 电压。 15VDC 与其他两个隔离、可为 IC 供电。
它的功能是:30-70Vin --> 250Vout --> Pout=70W。
问题如下:
-当我依次打开50伏然后15伏转换器正常工作,即使我努力使它在整个输入范围的50V 稳定。
-当我首先打开15伏时,引脚7 (OUT)变为1 ,使功率 MOSFET 驱动变压器饱和,并导致驱动 MOSFET 的栅极变压器故障。
如何解决该问题? 我是否选择了适合我的要求的 IC?
请告诉我。