This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:IC 上电时出现问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444567/lm5023-issue-when-power-up-the-ic

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我实现了一个与图中所示评估板、从未稳压50伏开始生成稳定的250V 电压。 15VDC 与其他两个隔离、可为 IC 供电。

它的功能是:30-70Vin --> 250Vout --> Pout=70W。

问题如下:
-当我依次打开50伏然后15伏转换器正常工作,即使我努力使它在整个输入范围的50V 稳定。

-当我首先打开15伏时,引脚7 (OUT)变为1 ,使功率 MOSFET 驱动变压器饱和,并导致驱动 MOSFET 的栅极变压器故障。

如何解决该问题?  我是否选择了适合我的要求的 IC?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有先偏置50V 电压、则开启15V 电压轨时 Q2上不会有任何电流、因此没有输出、IC 继续需要电流、因此会使栅极驱动器变压器饱和。

    当首先打开50V 电源时、这意味着它在整个输入范围内不稳定?

    您是如何连接栅极驱动器变压器的? Q2栅极的一端。 另一端呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="80843" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444567/lm5023-issue-when-power-up-the-ic/5541404 #5541404"]如果首先未偏置50V 电压、则开启15V 电压轨时 Q2上不会有任何电流、因此没有输出、IC 继续需要电流、从而使栅极驱动器变压器饱和。
    所以、如果无法首先导通15V、会怎么样?
    我使用的电路与 IC 是 lm5020-2相同、但我不存在此问题。 

    首先启动50V 时、这意味着它在整个输入范围内不稳定?

    这意味着、在30至70伏范围内的某些点、占空比不稳定、但会持续变化。

    反馈由得出

    Rupper=200k Rlow=2.05k (输出分压器)

    Rfb=200k Cfb=10n (TL431)

    Ccomp=10n

    您如何连接栅极驱动器变压器? Q2栅极的一端。 另一端怎么样?[/QUOT]

    它以这种方式排列为正向转换器、其中 Q1 MOSFET 栅极连接到 LM5023 OUT 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5020-2具有最大50%的占空比限制。 这可以防止变压器饱和。

    当您看到不稳定时、请分享您的波形。  我认为您的反馈环路需要进行微调、但我们需要首先看到波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="80843" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444567/lm5023-issue-when-power-up-the-ic/5547129 #5547129"]LM5020-2的最大占空比限制为50%。 这样可以防止变压器饱和。

    好的。 谢谢你。

    请在看到不稳定时分享您的波形。  我认为您的反馈环路需要进行微调、但我们需要先看到波形。

    首先让我知道您需要什么波形。 我应该在什么位置学习它们? 转换器的工作条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在任何条件下以及每当您观察到不稳定时、监测 Vin、Vout、Vcomp、FET 栅极电压和 Vqr。