工具与软件:
先生、
当 MBMS 模块 被 生产时, 我们 发现 一个问题 一些 控制器 Q11 是 坏的。
我 做测试。 CELL Δ 1~16 未链接到 BQ76952、但只有 BAT+、BAT- (51V) 链接到 BQ76952。
对 BAT 上电时、 R46 和 地之间存在-4.8V 至5V 的断电波和上升波。
剂量这种 损害 Q11 ?
- 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jian:
通常 BAT+连接到电芯16、因此我预计会有电压、但不一定在其他引脚上。 电池16会为整个电池平衡电路供电;但是、由于 Cell Balance Min Cell V 设置的原因、不会发生自主平衡。 但是、主机仍然可以开始平衡。
您是否可以自主控制电池平衡或主机平衡? 此外、您能否检查器件是否在此期间通过0x0085 CBSTATUS1 ()或通过引脚上的波形进行平衡?
此致、
Alexis
Alexis、
我们 按如下方式进行测试。 首先 将 cell1 负电压连接 到 cell16 正电压连接 到 BQ76952的 BAT 和 GND , 这是 稳定的。 第二,我们 快速将每节电池的导线从 cell1插入 cell16至 b1、b2、. b16 , 同时,监控 Q11 MOSFET 的 DS 电压。 三、 拔出 每个电芯的导线, 重复导 热步骤的动作。
有时 我们会 在 Q11 DS 上看到20V、 但 Q11很 好 。
您好、Jian:
在的最后一段/要点中讨论了这个电容器 第16.2节典型应用 负载。 我在连接它的淋浴间上附加了一个图像。 也可以在中找到相应图像 图16-2. BQ76952 16节串联电芯原理图 Diagram μ A 监控器 请参见 BQ76952数据表。 
此致、
Alexis