This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:MOS Q11损坏

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439453/bq76952-mos-q11-is-damaged

器件型号:BQ76952

工具与软件:

先生、

   当 MBMS 模块 被 生产时, 我们 发现 一个问题 一些 控制器   Q11 是 坏的。

我 做测试。  CELL Δ 1~16 未链接到 BQ76952、但只有 BAT+、BAT- (51V)  链接到 BQ76952。

 对 BAT 上电时、          R46 和 地之间存在-4.8V 至5V 的断电波和上升波。

剂量这种 损害 Q11 ?

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    您能解释一下您的意思、是对 Q11的控制很糟糕吗? 是否无法正常打开/关闭? 这是唯一出现此问题的 FET 吗? 根据您共享的波形、MOSFET 可能会损坏。 我会查看 MOSFET 数据表、以确保查看其建议额定值。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

       我只 给 BQ76952 BAT 引脚和 VSS 引脚 51V 电源、    vc16引  脚和 vc15引脚和  其他引脚上是否有电压?

    我 认为   存在一个  问题、 当 工作  单元将电池模块 BAT 电压链接 到 BQ76952 BAT 时  、vc16引脚和其他引脚将获得电压。

    所有  平衡 MOSFET 将   被  执行,然后 Q11将被阻尼。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    通常 BAT+连接到电芯16、因此我预计会有电压、但不一定在其他引脚上。 电池16会为整个电池平衡电路供电;但是、由于 Cell Balance Min Cell V 设置的原因、不会发生自主平衡。 但是、主机仍然可以开始平衡。  

    您是否可以自主控制电池平衡或主机平衡?  此外、您能否检查器件是否在此期间通过0x0085 CBSTATUS1 ()或通过引脚上的波形进行平衡?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

       生成时、      MCU 上没有  与 BQ76952通信的电源、因此 MCU  不会  向 BQ76952提供平衡顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    感谢您的澄清。 您在注意到 MOSFET Q11存在怪异的东西之前、您正在进行哪些测试? 此外、这是否也发生在其他电路板上、或者当您更换同一电路板上的 MOSFET 时再次发生?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

       当 MOSFET Q11出现 故障时、我们 会更换一个新   器件、之后也不会出现故障。 由于  损坏的 MOSFET 的数量   非常少,我们  反复测试,  不 会 发现 另一个 坏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    感谢您的解释。 您能解释一下或分享一下您所做的测试程序、发现似乎出现了此问题吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

        我们 按如下方式进行测试。 首先 将 cell1 负电压连接 到 cell16 正电压连接 到   BQ76952的 BAT 和 GND  , 这是 稳定的。  第二,我们       快速将每节电池的导线从 cell1插入 cell16至 b1、b2、. b16 ,   同时,监控    Q11 MOSFET 的 DS 电压。  三、 拔出 每个电芯的导线, 重复导 热步骤的动作。   

       有时 我们会    在 Q11 DS 上看到20V、 但 Q11很 好 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    感谢您分享此程序。 拔出每个电池单元的导线、然后重复第二步的操作之间是否存在延迟? 另外、您还有其他问题吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

             拔出和插入之间的时间间隔约为20秒。   没有 其他 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(11月28日至29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    感谢您的耐心。  遗憾的是、根据大家到目前为止分享的所有内容、我仍然不确定是如何得到该波形的。 此外、由于这个问题似乎不可重复、因此仍然很难查明原因。

    我再次回顾一下您在原理图中分享的内容后发现、您没有电荷泵电容器。 如果已启用、我们还建议使用~0.47uF 的电容器。 但是、如果您已将其禁用、那么连接就没有问题。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

       0.47uF 电容器   焊接在哪里?  我认为你的想法是好的.

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    在的最后一段/要点中讨论了这个电容器 第16.2节典型应用 负载。 我在连接它的淋浴间上附加了一个图像。 也可以在中找到相应图像 图16-2. BQ76952 16节串联电芯原理图 Diagram­ μ A 监控器 请参见 BQ76952数据表



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

      谢谢。