Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01040
工具与软件:
您好!
我将使用 LM5171-Q1设计一个直流/直流转换器、该转换器将作为两相双向降压/升压转换器运行(单向降压和单向升压)。 我已经根据 TI 应用手册中的详细信息设计了电路。 我想在电流模式和电压模式下操作转换器。 我已设置反馈电压 FBLV 和 FBHV、也已在源自 Vref 引脚的 Vset 点连接2V。 根据应用手册原理图、ERRLV 和 ERRHV 均连接到 ISET 点。 将通过 PWM 占空比调整来设置电流。
现在我的问题是,我将调整的占空比 ISET 引脚的平均电感电流设置,例如,我已经调整了占空比30A 电感电流,输出电压是14V,根据我的理解,输出电压将是14V,直到电感电流达到60A,一旦电感电流达到60A,电流将是恒定的,输出电压将开始降低。 换句话说、我已在 ISET 引脚上设置30A 通道电感器电流的占空比、现在我的负载仅消耗20A 通道电感器电流、那么转换器应将输出调节至14V 至30A、这种理解是否正确? 或者我必须调整任何其他设置才能在恒压模式下运行。 要在30A、14V 输出电流下运行转换器、我必须执行哪些设置。
我将按照如上所述的方法连接电路、如果我对电感器平均电流设置使用 PWM 占空比控制、ISET 引脚的连接方式如何、是否必须使用 RISETT 和 RISETB 电阻器? 或者直接连接到 ERRLV 和 ERRHV、可以连接到 ISET 引脚?
提供一些详细信息、以帮助您了解 LM5171-Q1在电压模式和平均电流模式下的运行情况。
此致
Rayees K E.