This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:LM5171-Q1

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, TIDA-01040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445045/lm5171-lm5171-q1

器件型号:LM5171
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01040

工具与软件:

您好!

我将使用 LM5171-Q1设计一个直流/直流转换器、该转换器将作为两相双向降压/升压转换器运行(单向降压和单向升压)。 我已经根据 TI 应用手册中的详细信息设计了电路。 我想在电流模式和电压模式下操作转换器。 我已设置反馈电压 FBLV 和 FBHV、也已在源自 Vref 引脚的 Vset 点连接2V。 根据应用手册原理图、ERRLV 和 ERRHV 均连接到 ISET 点。 将通过 PWM 占空比调整来设置电流。  

现在我的问题是,我将调整的占空比 ISET 引脚的平均电感电流设置,例如,我已经调整了占空比30A 电感电流,输出电压是14V,根据我的理解,输出电压将是14V,直到电感电流达到60A,一旦电感电流达到60A,电流将是恒定的,输出电压将开始降低。 换句话说、我已在 ISET 引脚上设置30A 通道电感器电流的占空比、现在我的负载仅消耗20A 通道电感器电流、那么转换器应将输出调节至14V 至30A、这种理解是否正确? 或者我必须调整任何其他设置才能在恒压模式下运行。 要在30A、14V 输出电流下运行转换器、我必须执行哪些设置。

我将按照如上所述的方法连接电路、如果我对电感器平均电流设置使用 PWM 占空比控制、ISET 引脚的连接方式如何、是否必须使用 RISETT 和 RISETB 电阻器? 或者直接连接到 ERRLV 和 ERRHV、可以连接到 ISET 引脚?

提供一些详细信息、以帮助您了解 LM5171-Q1在电压模式和平均电流模式下的运行情况。

此致

Rayees K E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您的理解是正确的。

    实现 CC/CV 调节的一种简单方法是钳制 ISET 电压。 通过这种方式、ISET 电压由电压环路进行调节、直到达到电流限值。

    在 EVM 上、通过在 J43施加2V 电压(并短接 J42)、平均电流将限制为每通道(2V-1V)/40/1M Ω= 25A。  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的回复和详细信息。  

    我是否必须使用该电路外部来限制电流?我将 使用数字控制(根据电感器电流设定点通过 PWM 调节 ISET 引脚的占空比)。 我将为电感器电流设定点应用具有所需占空比的 PWM、并在求平均值后应用到 ISET 引脚、另外还将将 ERRLV 和 ERRHV 连接到 ISET 引脚以进行电压调节。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您可以使用两级滤波器向 ISET 发送 PWM 信号。

    如果您可以通过数字控制来限制 ISET 电压、则不需要上面的电路。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的快速响应。

    是的、 我通过数字控制来限制 ISET 引脚电压。

    因此、根据我对通信的理解、不需要额外的电路、我 可以将数字信号连接到 I SET 引脚以控制电感器电流、此外、电压反馈可以直接连接到 ISET 引脚、而无需使用额外的电阻分压器。 通过这种连接、我将能够设置电感器电流限制、并在电流未达到 CC 限制时调节输出电压。

    根据以下 EVM 原理图、  

    当 ISET PWM 输入时、ERRLV 和 ERRHV 未连接到 ISET 引脚、那么如何调节输出电压?

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    可以通过 MCU 调节电压和电流。

    请参阅 TIDA-01040。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您发送编修。

    好的、我将使用 MCU。

    此致

    瑞耶斯·K· E