This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211:如何计算 R1和 R2?

Guru**** 2523680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446031/tps562211-how-to-calculate-the-r1-and-r2

器件型号:TPS562211

工具与软件:

大家好、团队成员:  

问题1。 什么是 VEN (R)和 VEN (F)?

根据 TPS562211数据表第6.5节(电气特性):
VEN (R)= 1.15V
VEN (F)=1.01V

第7.3.6节
VEN_FALL=1.15V
VEN_RISE=1.01V

问题1.1。 VEN_RISE 是否与 VEN (R)相同?
问题1.2。 VEN_FALL 是否与 VEN (F)相同?

问题2: 如果 VIN (NORMAL)=12V、并且我要在 VIN=10.8V 下设计使能上升阈值:
    当我使用外部 R1和 R2电阻器来设置 EN 开/关阈值时、下表是否正确?

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、但您需要考虑最小值/最大值、甚至电阻器容差、以计算使能 Vin 电压的最坏情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    感谢您的答复。  
    顺便说一下、您是否有 Q1的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    答案是肯定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    问题1。 什么是 VEN (R)和 VEN (F)?

    您是指以下内容吗?
    问题1.1。 VEN_RISE 是否与 VEN (R)相同?
    A1.1。 VEN_RISE=VEN (R)
         第6.5节或第7.3.6节中哪一个值正确?
    问题1.2。 VEN_FALL 是否与 VEN (F)相同?
    A1.2。 VEN_FALL=VEN (F)
         第6.5节或第7.3.6节中哪一个值正确?

    第6.5节和第7.3.6节的值不同。 您能帮助确认哪一个是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    请参阅第6.5节、我认为7.3.6是写错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    感谢您的答复。  
    您能否提供 TPS562211数据表的最新版本、该版本可解决此误写问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、此计算器表正确、但需要考虑电阻器的最小值/最大值甚至容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我想我们不会为此器件提供计算器工具。 它来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    我是自己创建的这个计算器表。
    只需要确认 VIN = 12V、VSTART=10.8V、VEN (R)=1.15V、VEN (F)=1.01V 且 R1=100k Ω 时的 R2和 VSTOP 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    数据表中的公式(3)和(4)正确、但您的结果与公式不对应、请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    考虑方程式(3)和(4)后、以下计算器表是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    该结果是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    明白了、感谢您的帮助。