工具与软件:
大家好、团队成员:
问题1。 什么是 VEN (R)和 VEN (F)?
根据 TPS562211数据表第6.5节(电气特性):
VEN (R)= 1.15V
VEN (F)=1.01V
第7.3.6节
VEN_FALL=1.15V
VEN_RISE=1.01V
问题1.1。 VEN_RISE 是否与 VEN (R)相同?
问题1.2。 VEN_FALL 是否与 VEN (F)相同?
问题2: 如果 VIN (NORMAL)=12V、并且我要在 VIN=10.8V 下设计使能上升阈值:
当我使用外部 R1和 R2电阻器来设置 EN 开/关阈值时、下表是否正确?