This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:部分复位和 I2C 冻结后 HWD 故障的时序

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446286/bq76952-timing-of-hwd-fault-after-partial-reset-and-i2c-freeze

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

如果 RST_SHUT 保持高电平的时间少于1秒(触发部分复位)、是否会将 HWD 计数器清零?

例如、如果 I2C 通信冻结且执行部分复位、何时会发生 HWD 故障? 具体而言、它是在 I2C 冻结开始后的 HWD_DELAY 时间之后触发还是在自执行部分复位以来的 HWD_DELAY 时间之后触发?

谢谢!

Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayama、

    HWD 计数器将被清除、如果 I2C 通信冻结仍然存在、则会在执行部分复位后发生故障。  

    [quote userid="59845" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446286/bq76952-timing-of-hwd-fault-after-partial-reset-and-i2c-freeze 自执行部分复位后 hwd_delay 已过

    这句话是正确的。

    此致、
    Alexis