This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:bq25713 VSYS 在未连接电池时的压降

Guru**** 2501315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446176/bq25713-bq25713-vsys-voltage-drop-when-no-battery-is-connected

器件型号:BQ25713

工具与软件:

我们将使用充电器 bq25713。 在测试期间、我们发现 VSYS 电压异常。 测试过程如下:

在 TEST:VBUS 电源关闭、未连接电池、VSYS 没有负载;之前设置

a.打开 VBUS 电源、将 MaxChargeVoltage 配置为4200mV、将 ChargeCurrent 配置为1536mA、测量 VSYS 电压至4.2V、电压将具有纹波、然后打开 VSYS 的负载、VSYS 可能会降至0;

b.打开 VBUS 电源、将 MaxChargeVoltage 配置为4200mV、然后加载 VSYS、VSYS 电压保持 MinSystemVoltage 的电压、并且找不到压降。

步骤 A 和步骤 B?的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    在第一种情况下、电池充电器处于充电模式、无需电池。 电池电源轨将达到最大充电电压、可能会导致 BATOVP 故障。  

    在第二种情况下、电池充电器未处于充电模式。 系统将调节至最低系统电压、并准备好为系统负载(如果 有负载)供电。  

    此致、

    老虎