工具与软件:
请问这个芯片的电源逻辑是:
当连接外部电源(SYS_Power0)时、是优先为系统供电(SYS_Power)、还是先为内部电池(Li_Power)充电、然后内部电池(Li_Power)为系统供电? 还是其他问题?
参考 设计 如下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Albert:
如果电池在与外部电源同时放电以向系统供电、则表明器件处于补充模式(数据表第9.3.4.3节中的说明)。 当 SYS 电流消耗大致大于输入电流限制时、该器件将进入补充模式操作。
您的设计中的预期输入电流限制是多少?该限制是否与 BQ25606从外部电源汲取的输入电流相匹配? 输入电流限值将设置为 ILIM 引脚设置值与 D+/D-检测确定的电流值之间的较低值。
此致、
Garrett
尊敬的 Albert:
请允许我补充一条评论。
在我的设计中、我不使用 D+和 D-。 ILIM 引脚的电流限制为2A [/报价]您的设计中 D+/D-线路是如何连接的? 它们是否悬空?
此致、
Garrett