This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:什么是 BQ25606的电源逻辑

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443380/bq25606-what-is-the-power-supply-logic-for-bq25606

器件型号:BQ25606

工具与软件:

请问这个芯片的电源逻辑是:

当连接外部电源(SYS_Power0)时、是优先为系统供电(SYS_Power)、还是先为内部电池(Li_Power)充电、然后内部电池(Li_Power)为系统供电? 还是其他问题?

参考 设计 如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    对于外部电源没有足够的功率来同时提供充电和系统负载的用例、BQ25606将优先为 SYS 输出供电。  

    有关更多详细信息、请参见数据表第9.3.4.2节。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sir、先生

    感谢您的答复。

    我现在遇到的问题是、外部输入足以为系统供电并为电池充电、但外部电源似乎只提供一部分电力、而且电池也为系统供电。 我可以 知道为什么会这样吗?

    此致、

    Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    如果电池在与外部电源同时放电以向系统供电、则表明器件处于补充模式(数据表第9.3.4.3节中的说明)。 当 SYS 电流消耗大致大于输入电流限制时、该器件将进入补充模式操作。  

    您的设计中的预期输入电流限制是多少?该限制是否与 BQ25606从外部电源汲取的输入电流相匹配? 输入电流限值将设置为 ILIM 引脚设置值与 D+/D-检测确定的电流值之间的较低值。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Garrett、

    感谢您的答复。

    在我的设计中、我不使用 D+和 D-。 ILIM 引脚的电流限制为2A、输入功率足以满足系统和电池的 需求、但您提到的补充模式也会出现。 为什么会这样?

    此致、

    Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    听起来系统负载可能需要比预期更大的电流。 正如 Garrett 提到的、仅当适配器无法为系统负载提供足够的电源时、充电器才应使用补充模式。 您可以测量 VBUS、VBAT 和 VSYS 的电流吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    请允许我补充一条评论。  

    在我的设计中、我不使用 D+和 D-。 ILIM 引脚的电流限制为2A [/报价]

    您的设计中 D+/D-线路是如何连接的? 它们是否悬空?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· Wyatt Keller、

    感谢您的答复。 我将根据你的想法确认具体原因。

    此致、

    Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Garrett:

     我的设计中的 D+/D-线 悬空。 在此页面顶部、您可以看到 BQ25606的完整设计。

    此致、

    Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请报告 IBUS、VBUS、ISYS、VSYS、IBAT、 期间、共模电压和 VBAT。

    此致、

    Mike Emanuel