Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
我已将此 IC 用于3节电池的应用、已将其与 stm32f401相连并将 PRES 引脚拉高、当前未通过 SMBus 通信、但它们被拉高
我的电路板上的连接
保险丝引脚25—直接连接到 VSS
PTC 引脚23 -直接连接到 VSS
PTCEN 引脚24 -直接连接到 VSS
BTP 引脚15 -直接连接到 VSS
TS1引脚10 -直接连接到 VSS
TS2引脚11 -直接连接到 VSS
TS3引脚12 -直接连接到 VSS
TS4引脚13 -直接连接到 VSS REST 所有与数据表中的我已连接电池相同
我得到了
VC1引脚5 - 3.5V
VC2引脚4 - 7V 
VC3引脚3、VC4引脚2 - 10.4V
VCC 引脚26 - 10.1V
PB1引脚1 - 10.3V
在 Vpack 输出引脚上-零电压(即无输出)上、我已在 DSGpin 28上进行检查、我获得400mV 而 Vpack 上没有输出电压。
那么、我应该怎么做、我的原理图可以吗? 我是否必须通过 smbus 或 i2c 启用某些功能、如果是、则我必须更改或发送命令来启用输出的寄存器