This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无输出电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445449/bq40z50-r2-no-output-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

我已将此 IC 用于3节电池的应用、已将其与 stm32f401相连并将 PRES 引脚拉高、当前未通过 SMBus 通信、但它们被拉高
我的电路板上的连接

保险丝引脚25—直接连接到 VSS

PTC 引脚23 -直接连接到 VSS

PTCEN 引脚24 -直接连接到 VSS

BTP 引脚15 -直接连接到 VSS

TS1引脚10 -直接连接到 VSS

TS2引脚11 -直接连接到 VSS

TS3引脚12 -直接连接到 VSS

TS4引脚13 -直接连接到 VSS REST 所有与数据表中的我已连接电池相同

我得到了

VC1引脚5 - 3.5V

VC2引脚4 - 7V

VC3引脚3、VC4引脚2 - 10.4V

VCC 引脚26 - 10.1V

PB1引脚1 - 10.3V

在 Vpack 输出引脚上-零电压(即无输出)上、我已在 DSGpin 28上进行检查、我获得400mV 而 Vpack 上没有输出电压。

那么、我应该怎么做、我的原理图可以吗? 我是否必须通过 smbus 或 i2c 启用某些功能、如果是、则我必须更改或发送命令来启用输出的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 R9、R10、R22更改为10兆欧、与数据表中的值类似、并且仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您是否能够与器件通信? 我相信 FET 已关断、因为您说 DSG 引脚电压为400mV。 您将需要导通 FET、可以通过发送 FET_EN 命令(0x0022)来实现此目的

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。 目前、我不使用 SMBus 通信;而是只将 SMBD 和 SMBC 引脚拉高了。 由于 BQ40Z50既是电池管理系统(BMS)、也是电量监测计(在数据表中提到)、因此我假设它将在 VPACK 引脚上输出电压、无需任何额外编程。

    此外、您能否确认我的原理图是否正确? 如果是、是否绝对有必要进行编程、或者 BQ40Z50在此配置中是否可以作为独立器件运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我看过原理图、所有内容看起来都是正确的。 是的、需要对器件进行编程。 如果未对器件进行编程、则默认状态将使 FET 完全关断。

    此致、

    Adrian