This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:充电阶段的 Vo 调整

Guru**** 2514655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446333/lm51772-the-vo-adjustment-in-charging-phase

器件型号:LM51772

工具与软件:

您好、TI 专家

我们 在汽车的无线电源充电器中使用 LM51227。

数据表介绍了通过 I2C 进行 Vo CAN 动态编程 的信息、来自:

-3.3V、阶跃高达48V (输入20mV)

-1V、24V、阶跃为10mV。

问题是:

如果我们选择10mV 阶跃在充电阶段将 Vo 设置为24V、那么、如果我们需要更高的 Vo、我们是否可以设置阶跃为20mV 以便将 Vo 设置为26V?

在`s 阶段可以随意切换这两个步骤、而且此操作不会 关闭充电功能?

充电过程在电压阶跃转换期间是连续的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    感谢您的咨询。

    我们将对此进行研究、并在一周结束前给出答案。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    是的、您也可以动态/在运行期间更改 FB_20位、但会导致输出电压的阶跃响应、因为这将立即生效。 因此、根据更新 VOUT 寄存器的速度、这将斜升或斜降。

    此致、

     Stefan