请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51772 工具与软件:
您好、TI 专家
我们 在汽车的无线电源充电器中使用 LM51227。
数据表介绍了通过 I2C 进行 Vo CAN 动态编程 的信息、来自:
-3.3V、阶跃高达48V (输入20mV)
-1V、24V、阶跃为10mV。
问题是:
如果我们选择10mV 阶跃在充电阶段将 Vo 设置为24V、那么、如果我们需要更高的 Vo、我们是否可以设置阶跃为20mV 以便将 Vo 设置为26V?
在`s 阶段可以随意切换这两个步骤、而且此操作不会 关闭充电功能?
充电过程在电压阶跃转换期间是连续的、对吧?