This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:反向电流保护

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443096/tps65131-reverse-current-protection

器件型号:TPS65131

工具与软件:

您好!

您能否告诉我、该器件及其应用电路必须在每个正输出和负输出上提供什么(如果有)反向电流保护?

是否也应该有一条返回 GND 的外部直流路径? 我的设计人员想知道如果其他元件反馈 VPOS 和 Vneg、会发生什么情况。  如果您对此有任何疑问、请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您是说放电功能? TPS65131未集成此功能、但是的、您可以在外部添加放电路径。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、感谢您观看视频、了解您建议在设计中添加这些外部放电路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    这取决于客户是否需要此功能。 如果需要对输出电容器进行放电(是)、建议添加此路径。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵意见、谢谢!