This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:有关 TPS92200D2模拟调光范围的查询

Guru**** 2524660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200, TPS92200D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447181/tps92200-enquiry-about-the-analogue-dimming-range-of-the-tps92200d2

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:TPS54200、、

工具与软件:

您好、TI 专家

客户之前使用的是 TPS54200、但由于规格变化、他们正在考虑使用 TPS92200D2。

[所需规格]

-调光类型:支持模拟调光
-反馈电压:最大200mV
- PWM PIN-Threshold @ Rising :低于1.8V (典型值)
-包装: SOT-23-6

检查后、TPS92200D2似乎通过接受数字 PWM 输入来支持模拟调光。

但是、TPS92200D2的调光范围似乎未在数据表中指定。

您能否确认是否可以接受1.8V PWM 信号进行调光?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    感谢您发送编修! 很高兴帮助您将新设计从 TPS54200切换到 TPS92200。  

    对于 TPS92200D2、请参阅 VDIM_H/VDIM_L 它可支持低至1.2V 的 PWM。  

    您能否请分享您的终端设备应用?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    响应为 Thans。

    -终端设备应用:  IP 摄像机(4路)多向 CAMEARA

    对于 TPS92200D1、它被列为0.65V~1.2V、但对于 TPS92200D2、VDM_H 仅为0.65V (min)、因此我提出了这样的要求。

    如果是、我是否能够理解 TPS92200D2可以接收1.8V PWM 信号进行调光?

    此外、如果我购买 TPS92200D2EVM、我可以在测试期间使用 PWM 信号输入(1.8V)来查看它、对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    TPS92200广泛用于 IP 摄像机来驱动 IR LED。 多方向摄像机通常采用多个 TPS92200、可单独控制每个 IR LED。  

    是的、TPS92200D2可以支持1.8V PWM。 您也可以在 EVM 上测试它。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。