This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:每个 EN 引脚之间的最短关断时间

Guru**** 2547530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442983/ucd9081-the-minimum-shutdown-time-between-each-en-pin

器件型号:UCD9081

工具与软件:

嗨、团队:

两个 EN 信号之间的最短关断时间是多少?

例如、当 Rail1关闭时、它将触发 Rail2关闭、Rail1和 Rail2下降沿之间的最短时间间隔是多少?

客户已测试过这种情况、其典型值为800uS、它将从600uS 振荡到900uS、这"恢复时间"的范围是多少?

另外两个问题是:

我们可以帮助客户在我们的工厂进行编程吗?

我们是否有任何指示器可以证明我们已成功从 GUI 更新了寄存器?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    1.电源轨1和电源轨2之间的最小时间间隔为0ms。   有关详细信息、请参阅 UCD9081高级时序控制和监控。

    2.  有关详细信息、请参阅 UCD9081编程指南

    3. UCD9081在地址0xE1FE 和0xE1FF 处具有可用于验证程序的校验字节。 请参阅 UCD9081编程指南中的第3.4节

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、ñ o

    对于第一个问题、我们知道最小时间间隔是0ms、但实际测试中、如果我们将所有延迟设置为0ms、它仍然有800uS 的延迟(由于芯片处理时间?、ADC 时间?)、问题是为什么会有800uS 的延迟、我们可以缩短该延迟吗?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要了解有关"我们可以帮助客户在工厂编程吗?"的信息 详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    检查电源轨延迟时间以及延迟的电源轨相关性。

    关于编程指南、上述文档应提供信息。 我从文档中提取信息、仅供参考:

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    使用 UCD9081 EVM GUI 配置器件、然后将配置导出到 Intel Hex 格式文件。

    • User_Data:128字节、从地址0x1080开始
    • Param_Data:512字节、从地址0xE000开始

    假设器件地址为0x6F

    解锁闪存存储器

    设置 UserData 部分的地址、基于地址0x1080

    解锁闪存 UserData 部分

    从地址0x1080开始、每次写入32个字节的所有128字节数据

    对于(int i = 0;i < 4;i++)

                //设置地址

                int address = 0x1080 +(32 * I);

                字节[] WRITE_DATA = new byte []{(byte)(addr & 0xFF)、(byte)((addr & 0xFF00)>> 8)};

                I2C_Write (0x6F、0x30、2、WRITE_DATA);

                //写入数据

                字节[]缓冲区=新字节[32];

          对于(int j = 0;j < 32;j++)

                       Buffer[j]= USER_DATA [32 * i + j];

          I2C_Write (0x6F、0x32、32、缓冲器);

    }

    为参数段设置闪存地址、基于地址0xE000

    解锁闪存参数部分

    从0xE000开始、写入 params_data 的所有512个字节、一次写入32个字节。 每次写入的建立地址

    用于(int i = 0;i < 16;i++)

                //设置地址

                int address = 0xE000 +(32 * I);

                字节[] WRITE_DATA = new byte []{(byte)(addr & 0xFF)、(byte)((addr & 0xFF00)>> 8)};

                I2C_Write (0x6F、0x30、2、WRITE_DATA);

                //写入数据

                字节[]缓冲区=新字节[32];

          对于(int j = 0;j < 32;j++)

                       Buffer[j]= param_data [32 * i + j];

          I2C_Write (0x6F、0x32、32、缓冲器);

    }

    锁定闪存存储器

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    刻度

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我不认为您对下面"最短时间间隔"的问题的回答是关断序列的设置、电源轨5是父电源轨、电源轨1、3和4将在电源轨5关断后起作用。

    红线是滑轨4、黄线是滑轨1 (图中标记错误)

    客户已进行测试、尽管我们已将电源轨4输入设置为0ms 延迟、但它仍然有800uS 延迟、 我们想知道为什么仍然有800uS 延迟!!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于"我们可以帮助客户在工厂编程吗" 的意思

    我们是否可以使用客户所需的配置在我们的工厂产品线中对 UCD9081进行编程??

    我们可以帮助客户对 UCD9081进行预编程、让客户无需再次编程即可直接在其电路板中使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    您能否使用 UCD9081 EVM GUI 发送.par 文件并进行保存、以便我们查看? 遗憾的是、不可以、我们无法帮助在生产中对客户配置进行预编程。 但是、有许多第三方可以处理此任务。  

    此致

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    您可以在 UCD9081 EVM 中设置、然后告诉我两个电压轨之间的最短响应时间是多少。 可以实现的短时间间隔是多少。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    上面提到的时间是干扰时间、而不是最短响应时间。   有关更多详细信息、请参阅 UCD9081高级时序控制和监控。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    我已经检查了这个文件、然后告诉我我们才有这些文件。

    此文件中没有关于最小时间的任何内容。 您是否检查过文件和我的问题?

    稳压时间不足或干扰时间已设置为电源轨5中的0。

    问题是 关断序列中2个电源轨之间的最短时间间隔是多少?

    当客户已有正确设置时、我们出现800uS 延迟的原因是什么?

    如果不正确、您可以告诉我们缩短时间间隔的正确设置。

    你可以直接告诉我最短时间间隔是多少、然后我可以告诉客户、所有事情都关闭了。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    您能否发送由 UCD9081 EVM GUI 保存的.par 文件、以便我们进行查看? 要保存.par 文件、请点击 File menu -> Save Configuration。

    此致

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    请检查低于标准的 filee2e.ti.com/.../0066.UCD9081-Parameters.par

    谢谢你

    Yishan Chen