Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
工具与软件:
你好
我正在设计一个使用 BQ25890进行电池管理的系统。 但是、我的 CPU 上电受到 BQ25890的功率限制的影响。
该电路板适用于可输出12V 的 PD 电源。
但当我使用可输出5V/3A 输出的 RPI5适配器时、它会失败。
经过一些调试后、我认为已由 BQ25890进行了滤波、将适配器限制到500mA、然后将 VSYS 滤波到低于3V。 但我的系统需要不止500mA 来进行启动。
我按照能够将功率限制设置为2.4A 的数据表设计分压器4、可以在 BQ2590的 D+和 D-引脚上测量2.68V、但似乎工作正常、电路板仍然加电失败!
有人可以在这方面提供帮助吗? 紧急性
我的设计: