This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890的功率限制会导致故障

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444461/bq25890-power-limited-of-the-bq25890-cuases-failure

器件型号:BQ25890

工具与软件:

你好

我正在设计一个使用 BQ25890进行电池管理的系统。 但是、我的 CPU 上电受到 BQ25890的功率限制的影响。

该电路板适用于可输出12V 的 PD 电源。

但当我使用可输出5V/3A 输出的 RPI5适配器时、它会失败。

经过一些调试后、我认为已由 BQ25890进行了滤波、将适配器限制到500mA、然后将 VSYS 滤波到低于3V。 但我的系统需要不止500mA 来进行启动。

我按照能够将功率限制设置为2.4A 的数据表设计分压器4、可以在 BQ2590的 D+和 D-引脚上测量2.68V、但似乎工作正常、电路板仍然加电失败!

有人可以在这方面提供帮助吗? 紧急性

我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在适配器连接期间共享充电器 IC 上 D+和 D-引脚的示波器捕获? 您有用于 D+和 D-的分压器、它们可能需要进行缓冲以实现强制检测。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keller:

    我 捕获了3个不同电源的波形:

    33W PD 电源适配器(电路板正常工作):

    5V USB 电源适配器(电路板正常工作):

    来自笔记本电脑的 USB 3.0主机(电路板无法启动、这是功率受限的原因、我可以确定 USB 可以输出1A 电源):

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电流限值检测是内部检测。 初始输入电流限值检测完成后、主机可以通过 I2C 调整输入电流限值。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、这是否意味着如果 我的系统的初始电流超过5V/BQ25890 500mA、而不  适合我的设计? 如果需要、您是否有其他具有高初始电流并支持 MaxCharge 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25620.pdf 

    谢谢!